This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:评估板连接

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323650/dac81408evm-eval-board-connection

器件型号:DAC81408EVM

您好!

我希望这条消息能让您满意。 我想知道、我可以通过串行/SPI 将"DAC81408EVM"板连接到微处理器并对其进行控制。 我不想在 PC 中使用软件工具。

首先感谢您的帮助。

此致、

沙哈布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahab、

    是的、您应该能够通过连接到以下引脚与器件进行通信:

    请注意、您必须为 VIO 使用外部电源、因为 USB-ANY 提供板载3.3V 电压。

    谢谢。
    埃林