This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:ADC12DL3200与裸片温度间的关系

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, LM95233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1318504/adc12dl3200-adc12dl3200-vs-die-temperature

器件型号:ADC12DL3200
主题中讨论的其他器件: LM95233

尊敬的诸 位:

 ADC12DL3200具有以下特性:

- 自然通风条件下的最高工作温度= 85 °C;
- 最大工作结温= 105 °C。

我有以下问题:

1)当您说"(1)   长时间超过此结温使用可能会增加器件的时基故障(FIT)率。"
对于 最大工作结温、您说如果 ADC 在85到105 °C 之间工作、则有这个问题、或者
在105 °C 工作?

2) 2)在 85到105 °C 范围内、是否存在性能下降或数据总线和时钟抖动等问题?

3) 3)在75到85 °C 范围内、 时钟频率为4.8GHz、所有数据总线处于活动状态(1.2GHz)、
我在获取数据采样或数据模式时遇到问题。 您知道85 °C 附近的 ADC 是否降低了
ADC 时钟具有高值时、性能如何?  

4) 4)我使用 LM95233来测量 ADC12DL3200的裸片温度。 你知道这家连锁酒店
工作正常、或者我必须对增量温度校正求和?

此致、
丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的诸位:

    您对上一帖子有任何新消息吗?

    此致、
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    我正在努力针对您的问题获得一些答复。

    请给我一个大约一天的时间来回应。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    1. ADC 的额定温度高达 Tj=105C、与环境空气温度无关、而且性能不会下降
    2. 我们在此处怀疑固件问题/请检查接收器侧的正时
    3. LM95233应该可以正常工作

    >注意:对于项目3、 您是否使用 DEVCLK=4.8GHz? 或者您是否真的是指2.4 GHz 时钟和 DES 模式(4.8 GSPS)? 如果您在 DEVCLK 上以 In-spec 运行、则固件侧可能存在时序问题。  请记住、 LVDS 通道的额定电压高达2Gbps。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。 在该设计中、DEVCLK = 2.4GHz、我们使用所有四条以1.2Gbps 运行的总线。

    此致、
    丹尼尔