This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08-Q1:ADS131M08-Q1

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08-Q1, BQ79735-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323758/ads131m08-q1-ads131m08-q1

器件型号:ADS131M08-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79735-Q1

大家好、我叫 Sangil Park、我在从事 BMS 硬件开发工作。

我目前正在审核 TI 的 ADS131M08-Q1产品、该产品具有24位 ADC 性能、用于监控电池组电压。

对于这款芯片的可行性研究、我有几个问题。 我期待您的迅速反应。

1.关于 IC 准确度的三个问题:

1-1. 我希望计算总误差、以确定 IC 的精度。 请检查在计算总误差时是否存在任何缺失的元素。

总误差:偏移误差+偏移漂移+增益误差+增益漂移+积分非线性+噪声。

(前提条件:增益1、FSR 1.2V、全局斩波模式禁用、32kSPS、OSR 128)

1-2. 如果我们运行校准、可以消除偏移和增益引起的误差和漂移吗?

1-3. ADC 性能中不考虑1.2V 基准电压的精度是否正确?

2.功能安全  

2-1. 产品标记为"支持 FS "、而不是"符合 FS 标准"。 我对"有能力"的含义很好奇

3.与 BQ79735的差异

3-1. 我们一直在使用 TI 的 BQ79735-Q1产品。 您能否解释一下与此产品之间的主要差异?

4.其他问题。

4-1. 我对该产品的计划很好奇、例如 SOP 计划和 PPAP 计划、工程样片计划等。

4-2. 我对这款产品的参考单价感兴趣。 如果你可以提供的价格基于10万/年的量为5个耳朵,它将是伟大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangil:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您关注我们的 ADS131M08-Q1。
    我要从您的帖子中删除您的公司名称、因为这是一个公共论坛。 我明天会给您解答问题。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangil:

    请查找我对您的问题的以下反馈。

    1-1. 我希望计算总误差、以确定 IC 的精度。 请检查在计算总误差时是否存在任何缺失的元素。
    总误差:偏移误差+偏移漂移+增益误差+增益漂移+积分非线性+噪声。
    (前提条件:增益1、FSR 1.2V、全局斩波模式禁用、32kSPS、OSR 128)
    这些是进行误差分析时需要考虑的正确误差项。 您将发现 INL 误差很可能可以忽略不计。
    计算中还需要考虑 VREF 误差和漂移。 VREF 误差和漂移在末端显示为增益误差和增益漂移。
    因此、您会在数据表中找到增益漂移规格、其中已包含内部 VREF 的漂移。 如果您使用外部 VREF、则请在没有内部 VREF 漂移的情况下使用增益误差和增益漂移规格、并添加外部 VREF 引入的误差。
    由于各种误差项通常可被视为不相关、因此我们通常以"平方和根"(RSS)的方式添加误差项。
    我个人通常将噪声影响与直流误差规格分开看待。 这意味着我通常会为总误差分析计算所有直流误差、然后检查我的噪声性能是否也支持这些误差。

    1-2. 如果我们运行校准、可以消除偏移和增益引起的误差和漂移吗?
    如果您在单个温度下执行偏移和增益校准、一定可以删除初始的偏移、增益和 VREF 误差项。
    如果您在温度范围内的多个点校准系统、那么您也可以移除漂移组件。

    1-3. ADC 性能中不考虑1.2V 基准电压的精度是否正确?
    ADS131M08-Q1指定了有无内部 VREF 的增益漂移。 如上所述、VREF 误差和漂移在系统中表现为增益误差和增益漂移。

    2-1. 产品标记为"支持 FS "、而不是"符合 FS 标准"。 我对"有能力"的含义感到好奇。
    请参阅此 TI 功能安全类别概述: https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html
    与"符合 FS 标准"的产品相比、"符合 FS 标准"的产品不是使用 TI 针对功能安全硬件开发的特定流程进行开发的。 它是使用 TI 的标准质量管理硬件开发流程开发的。 但是、我们为"支持 FS "的产品提供文档、这些产品有助于开发功能安全的系统。 相关文档通常包括:
    -根据 SN 29500和 IEC TR 62380/ISO 26262第11部分的时基故障率数据
    -故障模式分析
    - Pin FMA (故障模式分析)
    对于 ADS131M08-Q1、您可以在此处查找文档: ADS131M08-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

    3-1. 我们一直在使用 TI 的 BQ79735-Q1产品。 您能否解释一下与此产品之间的主要差异?
    遗憾的是、目前我还没有对这两款器件进行具体比较。
    如果您可以更详细地告诉我打算如何使用该器件或 BMS 中哪些信号要使用该器件进行测量、我可能会提供更多的指导。

    4-1. 我对该产品的计划很好奇、例如 SOP 计划和 PPAP 计划、工程样片计划等。
    ADS131M08-Q1已于2022年推向市场。 它以串联生产方式运行。 您可以已经为 ADS131M08-Q1申请 PPAP。

    4-2. 我对这款产品的参考单价感兴趣。 如果您可以提供5年的10万/年的价格、那将是很棒的。
    请联系您当地的销售代表、了解批量价格。 我们不会在 e2e 论坛中分享批量价格。

    此致、
    约阿希姆·武尔克