This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:即使对于固定输入、输出也为正弦波

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315324/dac5652a-output-is-coming-as-sine-wave-even-for-fixed-input

器件型号:DAC5652A

尊敬的先生/女士:

我向 DAC5652A 提供数据的方法遵循双总线数据接口和时序序列。 输出是用于固定数据输入的正弦波、而不是在输出端设置电压。

您能告诉我在向 DAC 发送数据时应遵循的信号序列吗?

此致、

b Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sandeep、  

    DAC 输出的正弦波的频率是多少?  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的答复。

    此问题已得到解决;互补输出端缺少端接电阻。

    此致、

    b Sandeep。