This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7871:ADS7871 DOUT 引脚上无数据

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324356/ads7871-ads7871-no-data-on-dout-pin

器件型号:ADS7871

大家好、

客户正在测试 ADS7871、并对如何驱动 ADS7871有疑问。

根据 DS、它应该起作用。  但是、这些器件不会在 DOUT 引脚上接收任何数据、引脚连接如下图所示。

如何配置 AD 转换器、以使数据来自 AD 转换器?

您能给我提供一个 C 语言示例代码吗?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADS7871的工具文件夹下提供了 Linux 驱动程序、这是我们必须提供的唯一示例代码。  请发布您正在应用于 ADS7871器件的控制信号(/CS、SCLK、DIN 最小值)的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回答。

    您能给我一个链接来引导我找到该示例代码吗?

    谢谢你。

    此致、

    沃特尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击产品文件夹中的"设计和开发"选项卡。