This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:数据速率漂移约10%。

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324135/ads1299-4-data-rate-shifted-by-about-10

器件型号:ADS1299-4

大家好、

启动时内部时钟关闭约10%。
它通过使用复位引脚进行复位来恢复正常、但可能是什么原因?
我检查了温度变化、但25°C 处没有明显变化。
我检查了频率10秒、它在10%的变化下保持稳定。
启动时并不总是发生这种情况、但这种情况偶尔会发生。
输入场电源没有任何明显的振荡或噪声。

RESET 引脚上连接了一个下拉电阻器、RESET 信号在启动时保持低电平、并在测量开始之前设置为高电平。
在图76中、RESET 在启动时设置为高电平;在图76中、复位信号在启动时设置为高电平、并在 tPOR 结束后应用复位。如果复位信号在启动后保持为低电平、是否有任何问题?

此致、