This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dac712:建议使用的等效器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324254/dac712-suggest-equivalent-device

主题中讨论的其他器件:DAC81401
早上好、
我想知道今天是否有类似于 DAC 712的元件、即使它不是引脚对引脚兼容。
重要的是它是一个由+10V 至10V 之间供电的16位模块。
谢谢你。
您好 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pilla:  

    您可以将 DAC81401视为较新的器件。  

    以下是一些并行接口 DAC、如果您无法使用 SPI 通信、也可以满足相应要求: www.ti.com/.../products.html

    此致!

    K·琼斯