This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8580:AVDD 卡在-0.7V

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323959/dac8580-avdd-stuck-to--0-7v

器件型号:DAC8580

您好!

我在电路板上集成了6 DAC8580、以便生成40kHz 正弦信号。

DAC 必须根据需要在 AVSS 上为电源轨提供-5V 电压、在 AVDD 上提供+5V 电压、但遗憾的是、正电源轨卡在-0.7V。 我移除了6个 DAC、它在5.0V 电压下可以正常工作。

如果我移除电压转换器并从实验室电源中注入电压、5V 电压在110mA 电流消耗下似乎没有问题。 如果我在有源负载下测试电压转换器、它会在340mA 下正常工作、之后只降低电压以保持恒定的限制电流。 很难理解为什么它不能与所有一起工作。。。

我在每个电源引脚上都安装了4.7 uF 的去耦电容器、它看起来有点高、因此我将其移除了、每个引脚仅保留100nF 的电容+转换器的输出引脚上的其他4.7 uF 和10uF 的电容、但它没有任何变化。

某人在此 DAC 中可能已经遇到了此类问题。

此致、

亚历克西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexian:

    我还没有听说过这个 DAC 的这个问题。

    感谢您确认您的电源应符合电流消耗要求。 您能否共享原理图? 您是否可以在仅填充一个 DAC8580的情况下进行测试并检查电源电压是否按预期工作?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天早上发现了这个问题。

    正电源轨由 一个由9V 电源轨自行生成的6V 电源轨生成、而负电源轨由一个-9V 电源轨直接生成。

    因此、正电源轨在负电源轨之后大约1.5ms 处于高电平、从而在正电源轨激活之前导致其上的压降。

    在这之后、生成+5V 电源轨的所选 LDO 在其输出上的负电压状态下卡在保护模式下。

    为了解决该问题、我使用了+5V 和-5V LDO 的使能/关断引脚同时启动它们。

    感谢关注我的主题!

    亚历克西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexian:

    很高兴听到您解决了问题。 如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致!

     琼斯