This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170负电压

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323683/opa170-negative-voltage

器件型号:OPA170

团队、您好!
有人可以澄清一下我对 此处提到的线程存在的疑问吗?
本主题讨论的是 V+端电压为+5V 的单电源运算放大器(OPA170)是否能够正确地将反相端子上的-2.5V 转换为正电压(运算放大器配置为反相放大器)。


运算放大器 OPA170的共模输入电压范围为(V-)-0.1V 至(V+)-2V。 这是因为 V-引脚连接到 GND、而 V+连接到5V、输入电压范围应在-0.1V 至3V 之内。
请更正我的错误。


在反相端子上施加-2.5V 电压、会超出 CM 电压范围、电路将无法正常工作。






这是因为 V-引脚连接到 GND、而 V+连接到5V、输入电压范围应在-0.1V 至3V 之内。
这意味着运算放大器的反相或同相端子上的输入电压必须在-0.1V 至3V 之内。
请更正我的错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA170负电压相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladisch,
    感谢您的答复。
    以下是 TI 运算放大器教程中的一个片段。

    该运算放大器采用0V 和5V 电压轨供电。
    因此、到任一引脚的输入被限制在-0.1V 至+1.5V。
    然后、人们如何才能在 此处链接中为运算放大器的反相引脚提供-2.5V电压。


    下面给出了数据表中运算放大器的共模输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SV、

    RSSI 和 CPU_ADC 节点都驱动反相输入。 每个人都有平等的机会这样做。 考虑两种来源的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 您好、
    感谢您的答复。
    CPU_ADC 引脚必须是 ADC 引脚、我希望它是高阻抗引脚并且无法驱动反相端子。
    请更正我的错误。

    我的问题是、如果运算放大器的输入共模电压将反相端子的电压限制为-0.1V、我们如何向反相端子提供-2.5V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sv、

    这有什么用吗?