This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:针对直接 SPI 接口进行修改

Guru**** 2480355 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322914/adc12dj5200rfevm-modification-for-direct-spi-interface

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

是否可以通过跳线或其他方法修改 ADC12DJ5200RFEVM 板、以便通过 SPI (而不是 USB 端口)直接与时钟合成器和 ADC 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    是的、可以直接通过跳线 J15访问 SPI 端口、电路板上的默认 DNI 为 J15。 请查看 以下链接中的 ADC 原理图  并点击下载设计文件。 我还附加了一个页面链接、以获得正确的连接器。 https://www.samtec.com/products/tsw-112-07-g-d 

    如果您愿意、我们也可以为您进行此修改并通过电子邮件发送给您的开发板。 这将需要更长的时间、我估计需要1-2周。 如果这符合您的时间表并且更可取、请告知我。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说是个好消息。  我可以进行修改。  感谢你的帮助。