This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:在未使用外部时钟信号时、是否可以在不使用任何电阻器的情况下将 CLK 端子直接连接到 GND?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323366/ads127l11-is-it-ok-to-connect-clk-terminal-to-gnd-directly-without-any-resistor-when-the-external-clock-signal-is-not-used

器件型号:ADS127L11

大家好!

我的一个客户正在考虑将 ADS127L11用于其新产品。

目前、他们有关于 CLK 终端的以下问题。
请你给我答复吗?

问:
未使用外部时钟信号时、是否可以在不使用任何电阻器的情况下将 CLK 端子直接连接到 GND?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我可以问您一个有关 CLK 终端的其他问题。

    附加的 Q。
    外部时钟信号不使用时、CLK 端子是否可以保持开路?

    非常感谢您的答复。

    此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    如果不使用 CLK 引脚、可以将其连接到 GND。  您还可以连接到 IOVDD。

    不能将 CLK 引脚悬空;它必须连接到 GND 或 IOVDD。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    非常感谢您的答复。

    我把你的回复告诉了客户。

    再次感谢大家、此致、
    和也。