This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:共模输入范围

Guru**** 2927060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324319/ads9218-common-mode-input-range

器件型号:ADS9218

您好、TI 团队:

我们计划使用 ADS9218、在其输入端配有一个差分 LC 滤波器、该滤波器由一个全差分放大器驱动。 数据表中在建议的工作条件下指出、输入共模电压不应超过 Vocm+-0.025V (我假设测试条件应为(Ainxp+Ainxm)/2而非(Ainxp- Ainxm)/2)、 然而、在我们的设计中、差分放大器位于滤波器的另一侧、因此无源器件(尤其是关于 ESR)的容差将不会实现如此高的精度。

因此我的问题是:如果输入共模电压不在这个技术规格范围内、但是差分模式输入仍然在+-3.2V 的指定限值内并且所有输入在0.7V..4.1V 的单端范围内、预计会发生什么情况?

谢谢、此致
杰罗姆·考夫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您的发帖。 我们计划在器件完全发布之前更新数据表中的此规格。 根据我们看到的特性数据、可以将限值增加至 VOCM ±75mV。 这是否适合您的应用?

    是的、计算结果为(AINxP + AINxM)/2 -这也将在最终的数据表发布中进行更正。

    如果输入共模范围远远超出额定范围、模拟内核将实际上关闭、并且输出将读取全零(我认为只针对那个通道)。 然而、只要绝对输入电压在绝对最大额定值范围内、这不会对器件造成任何损坏。  

    我想问一下、为什么 ADC 输入端需要 LC 滤波器? 是否可以将其放置在 FDA 的前面? 如果 希望 通过电子邮件分享有关信号链的详细信息、我很乐意在离线情况下与您联系。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我想我们找到了一个解决方案、不管怎样、它都应允许共模电压处于该范围内。 但您的回答绝对有帮助。 由于输入阻抗的限制、滤波器不能位于 FDA 的另一侧、我们希望避免使用两个放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气、Jerome。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。 -瑞安