您好、TI 团队:
我们计划使用 ADS9218、在其输入端配有一个差分 LC 滤波器、该滤波器由一个全差分放大器驱动。 数据表中在建议的工作条件下指出、输入共模电压不应超过 Vocm+-0.025V (我假设测试条件应为(Ainxp+Ainxm)/2而非(Ainxp- Ainxm)/2)、 然而、在我们的设计中、差分放大器位于滤波器的另一侧、因此无源器件(尤其是关于 ESR)的容差将不会实现如此高的精度。
因此我的问题是:如果输入共模电压不在这个技术规格范围内、但是差分模式输入仍然在+-3.2V 的指定限值内并且所有输入在0.7V..4.1V 的单端范围内、预计会发生什么情况?
谢谢、此致
杰罗姆·考夫曼