This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:BUSY/INT 引脚的输出类型

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324474/ads8556-output-type-of-busy-int-pin

器件型号:ADS8556

大家好、

客户有两个问题、如下所示。

-库尔迪您告诉 输出类型 BUSY/INT-PIN? 这是集电极开路吗?  

-在客户原理图中,引脚现在被上拉。 他们应该如何处理引脚?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    ADS8556上的 BUSY 是推挽式输出、没有特别需要上拉电阻、但是弱上拉电阻不会影响性能。  BUSY 通常配置为  主机控制器/CPU 的中断输入。