This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 -如何在不使用 EEG 仿真器的情况下测试电极

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324131/ads1299-ads1299---how-to-test-the-electrodes-without-eeg-simulator

器件型号:ADS1299

您好、TI 团队:

我们正在设计带有 ADS1299 AFE 的 EEG 传感器、并且我们正在计划使用直接连接到 ADS1299通道的银涂层铜线的无源干电极(基准电压)。

您能建议我们验证干电极的方法(没有模拟器)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nithiyanantham,

    遗憾的是、我们 无法推荐您如何验证干电极。 我们仅支持 AFE 操作。  

    您是打算使用 ADS1299评估板还是将您自己的板与 ADS1299配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:  

    最初我们将尝试使用 ADS1299演示板进行评估、如果它能够按预期工作、那么我们将发布自己的设计、该设计几乎可以随时使用。

    我如何分享原理图以供您查看? 我无法连接到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    您可以推荐任何 EEG 模拟器吗? 或者是否可以分享与 ADS1299演示板一起使用的 EEG 仿真器的详细信息?