This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953-Q1:模拟输入最大值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321603/ads7953-q1-analog-input-maximum-value

器件型号:ADS7953-Q1

大家好、

您能告诉我模拟输入最大值吗? 在我的理解中、即使在 RANGE1和 RANGE2中、该最大值也是5V。 最后、我想检查此 ADC 是否可以直接观察12V 信号。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    最大输入为-300mV 到 VA + 300mV。  VA 限制为7V、因此无法直接施加12V 输入。  您将需要使输入信号衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答!

    此致、

    庄司