This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX75E16:TX7516和 TX75E16之间的差异

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7516, TX75E16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324148/tx75e16-difference-between-tx7516-and-tx75e16

器件型号:TX75E16
主题中讨论的其他器件:TX7516

您好!

我来问您一个有关 TX7516和 TX75E16之间区别的基本问题。

我认为差分方程只是跟在后面、

"可编程负载阻尼电阻器:200 Ω、100 Ω 或67"

我的理解是否正确?

这个电阻器的用途是什么?

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    由于此器件属于保密协议范围、因此我们想使此对话脱机。 请将邮件发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com 以讨论您的问题。

    谢谢。此

    致、 萨维扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨维扬-桑

    感谢您的回复!

    我明白了、让我尽快给您发送一封邮件。

    此致、

    Takumi