This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283, ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324098/dac3283-dac3283

器件型号:DAC3283
主题中讨论的其他器件: ADS62P49

我正在使用 DAC3283评估板 SPI 接口和使用 FMC 连接器的 zcu106 FPGA 评估板。 为此、我们使用了(TI 提供的) FMC DAC 适配器。 但当我们参考 DAC3283评估板的原理图时,无法遵循 SPI 的引脚(特别是 SCLK、SDIO、SDENAB )。 任何人可以帮助我了解如何  通过 FMC DAC 适配器将 DAC3283的 SPI 接口相关引脚路由到 FMC 连接器。  或者、是否有任何其他方法可以与 DAC3283和 zcu106 FPGA 建立 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里皮里耶

    DAC3283评估模块未将任何 SPI 总线路由到 HSMC 总线。 我们仅通过 HSMC 总线路由 LVDS 数据和数据时钟。 默认情况下、您将必须使用 USB 总线与 DAC3283上的 USB 芯片通信以进行 SPI 总线传输。

    您可以通过 DAC3283 EVM 网页下载 DAC3283 EVM 的原理图和布局

    https://www.ti.com/tool/DAC3283EVM

    应有一个模块供应商将 DAC3283和 ADS62P49集成到一个模块中。 您可以与它们进行检查、以查看它们是否已通过 HSMC 路由 SPI 总线。 我将深入探讨链接、让您知道我是否仍能找到该供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个模块卡示例:

    https://www.abaco.com/products/fmc30rf-fpga-mezzanine-card