This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ800:一些问题

Guru**** 2386450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320339/adc12dj800-some-issues

器件型号:ADC12DJ800

大家好、

我们客户的问题之一、您能提供您的意见吗?  

上面是 Xilinx 的 Vivado JESD204B 设置。 我不明白的是上面的红线区域 rx_data[127:0]、为什么它只有128位。 ADC12DJ800、我选择 JMODE 0模式、该模式 F (FRAME)固定为8、多帧为4至256、步长为4。 我将 F 设为8、将 K 设为4。 我的器件是双通道 ADC12DJ800。

如下所示、双通道模式、A0至 A9、B0至 B9、ADD T。双通道应为256数据。 为什么 Vivado 中的 JESD204B 中的 Rx_DATA [127:0]只有128位? 这与该表中的模式不对应。

这是我的 ADC12DJ800寄存器配置、我在其中设置短传输和长传输测试模式。 但是、 ivado 中来自 JESD204B 的 rx_data[127:0]数据没有固定值。 您能帮我弄清楚如何处理这个吗?

这是我在图片的左侧

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    这是 Xilinx JESD IP、我们不能支持它。 请让客户联系 Xilinx 的帮助团队。

    谢谢,Chase