This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:泄漏电流

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324178/ads7142-leakage-current

器件型号:ADS7142

您好、您能否确认 在未通电时 ADS7142IRUGR 的输入端是否存在任何类型的漏电流? 我在数据表中找不到该信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    请查看数据表第4页的"绝对最大额定值"表。  模拟输入电压超过 AVdd 不能超过300mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、谢谢! 我没有意识到这种限制。 是否有任何方法可以使器件断电、从而限制 AINX 输入电流? 器件正在读取两个始终开启的电压、但由差动电源轨供电。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您可以将电流限制在几毫安、但最好在 ADS7142不通电时禁用模拟输入上的任何内容。  外部保护二极管可能会有所帮助、但您仍然存在在断电时反向驱动电源的风险。  ADC 输入前面的原理图是什么样子的?