This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3421:未使用的输入连接

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325164/adc3421-unused-input-connections

器件型号:ADC3421

您好!

我们使用 ADC3421进行设计。

未使用的 ADC 输入、未使用的 LVDS 输出、未使用的 SYSREFM、SYSREFP 的推荐端接方法是什么?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    对于未使用的输入、请通过一个50 Ω 电阻器连接到 VCM 引脚(0.95V)。 对于未使用的 LVDS 输出、使用100 Ω 电阻器端接输出对。 对于 SYSREF 输入、请将 M 输入连接到 GND、并将 P 输入连接到 DVDD (1.8V)。

    谢谢,Chase