This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC714:DAC714的 LSB 阶跃稳定时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321483/dac714-lsb-step-settling-time-of-dac714

器件型号:DAC714

DAC714数据表中包含4 μ s 1 LSB 步长稳定时间的技术规格。  相关的封装形式表示:"(5)对于最差情况下二进制补码更改:FFFFh 到0000H、0000H 到 FFFFh" 4US 是针对简单1 LSB 更改步长还是二进制补码更改最差情况?  请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    4us 是 FFFFh 与0000h 之间的建立时间、反之亦然。 这是二进制补码、因此当介于 FFFFh 和0000h 之间时 DAC 上的输出为1LSB。 由于有多少位发生翻转、这是最坏的情况、所有其他1 LSB 阶跃稳定将等于4 μ s 或更低。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大于"1LSB 步长"是"20V 输出步长"、值典型值为6us、最大值为10us。  如果 FFFFh 和0000h 之间转换为4us、20V 输出阶跃如何能够具有更大的稳定时间?

    我现在很困惑。  -Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    由于它是二进制补码、因此 FFFFh 和0000h 实际上非常接近、共同用于输出。  

    0000h =  0.000000V
    FFFFh =-0.000305V

    在这种情况下、20V 步长自然需要更长的时间才能稳定、因为您正在从最小满量程变为最大、即-10V 至10V。 0000h 至 FFFFh 只是一个0.000305mV 的阶跃。

    谢谢。
    埃林