This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37j84安全条件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325289/dac37j84-dac37j84-safe-condition

器件型号:DAC37J84

您好、支持

  目前、我们有一个通过 FMC 连接器与 DAC37j84板相连的 FPGA 电路板。 但是、FPGA 电路板的电源与 DAC 电路板侧的电源是分离的。

我的问题是:"在 DAC 侧进行下电上电时 FPGA 侧是否安全? FPGA 侧的 Tx 线是否可能对 DAC 端造成任何损坏? "

谢谢

线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李先生、

    FPGA 串行器/解串器发送器和 DAC37J84 RX[0:7]串行器/解串器接收器通常为交流耦合。 因此、FPGA 首次上电时的共模电压、然后 DAC37J84通过交流耦合电容器进行隔离。

    请确保 FPGA 串行器/解串器发送器在 DAC 端下电上电期间*没有*任何交流摆幅。 例如、当 FPGA 首先上电时、请将串行器/解串器发送器置于 tr 状态模式、其中串行器/解串器发送器没有任何摆幅交流位。 然后、您可以为 DAC37J84上电。 DAC37J84完全上电后、可以从 FPGA 状态启用 tri 串行器/解串器发送器。

    基本上、当 VDDT 为0V 时、我们要确保交流摆幅不超过绝对最大规格

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李先生

    我还收到了 Obinna 女士的一些询问。 我需要思考 JESD204的稳定性并与您联系。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Kang。

    当 FPGA 仍与 DAC 通信时、DAC 侧电路断电的情况又如何? FPGA JESD TX 线路是否仍在尝试向外发送数据? 或者当链路断开时、TX 线路会变成 tri 状态??

    谢谢

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线性

    这将取决于您的 FPGA JESD204B IP 设计。 当 DAC 断电时、FPGA 很可能会发送0xBCBC (即 k28.5握手代码)或在8b/10b 中编码的零数据。 因此、您必须整合设计以确保当 DAC 断电时、FPGA 串行器/解串器发送器处于 tri 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    JESD204B 要求发送器侧在 JESD204状态机中保持稳定、然后重新初始化接收器状态机(即 DAC37J84)。 我建议您查看以下文档、

    e2e.ti.com/.../7.3.1.2.3-Link-Initialization.docx

    重点关注以下步骤:

    第1步假定您已复位 FPGA JESD204状态机、请按照第2步至第3步复位 DAC JESD204接收器状态机以触发重新握手、以查看您的系统稳定性是否有所提高。  

    在这种情况下、您无需继续对 DAC 进行复位/重新供电