This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:ADS7066基准缓冲器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, ADS7067, ADS7066, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325297/ads7066-ads7066-reference-buffer

器件型号:ADS7066
主题中讨论的其他器件:ADS7067OPA320、OPA388

您好!

我正在寻找对 ADS7066/ADS7067基准缓冲器的推荐产品。 我知道 REF60xx 与 EVM 中使用的是相同的、但我需要能够通过数字电位器和缓冲器组合积极调整基准电压、以便 REF60xx 集成缓冲器没有太大益处。 我正在考虑将 REF50xx 与 OPAx388或 OPAx365配合使用、因为它们是我们已在使用的器件。 如果无法提供建议、能否提供 ADS7066/7067基准电流、以便能够计算其中一个所需参数?

谢谢。


-亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的发帖。

    如果您需要使用分立式缓冲器来修整基准电压、那么 REF50xx 系列可能是最佳选择。 除了上面列出的两个放大器、OPA320是基准缓冲器的另一个常见选择。 噪声略高于 OPA388、但它可提供2倍的 GBW (20 MHz)。

    此致、

    瑞安