This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:ADS122C04EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS122C04EVM, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325054/ads122c04evm-ads122c04evm

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS112C04、ADS122C04

我安装了器件包。 当我连接评估板时、两个 LED 都亮起、但评估软件无法识别该板。 我没有看到任何连接的设备,而在底部一行它是"硬件未连接"。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eitan:

    欢迎来到 E2E 论坛!  GUI 分为两部分。  第一个也需要首先安装的部分是 Δ-Σ ADC 评估 软件。  安装完成后、 应该安装 ADS122C04EVM 器件包。  这两种安装都需要管理员权限才能安装。

    确保为您使用的 EVM 使用正确的器件封装。  有两个类似的 EVM、其中一个是 ADC 的24位版本 ADS122C04和16位版本 ADS112C04。

    如果在安装软件之前将 EVM 插入到 USB 中、则可能存在一个关联、即 USB bulk 驱动程序未知。  您可以进入设备管理器、检查是否列出了未知设备。  您应该看到一个通用 USB 批量器件或者可能是一个 Tivaware USB 批量器件。  如果设备处于未知状态或指示驱动程序未正确关联,则需要手动关联驱动程序。

    以下帖子具有类似的问题。  虽然器件/EVM 不同、但要遵循的过程是相同的。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046925/ads124s08evm-evaluation-gui-refuses-to-download-usb-drivers-necessary-for-running-evm/3872731#3872731

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、最后一切都顺利完成了。 我想使用 EVM 通过外部微控制器读取负载单元。 您能解释一下如何做到这一点吗、或者参考一个指南吗? 我的微控制器是 Arduino (uno)。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eitan:

    将外部处理器连接到 EVM 的最简单方法是首先在 JP1位置安装跳线。  您可以安装一个接头或在引脚孔之间焊接一根导线。  JP1位于 EVM 右侧的 USB 连接器附近。  安装此跳线将使 EVM 处理器保持在复位状态、并且还会禁用用于将信号从板载微控制器传递到 ADS122C04的电平转换器器件。

    接下来、您需要在 Arduino 与 EVM 之间的 J3处建立一些连接。  如果您只需焊接一些接头引脚并在两个板之间添加所需的跳线、这会最简单。  重要的连接是 SCL、SDA、RESET (必须上拉至高电平才能使 ADC 工作)和电源连接。  在这里、我建议您为简单起见、只需将 EVM 插入 USB 连接为 EVM 供电、然后在 Uno 和 EVM 之间将接地端连接在一起。

    此致、

    鲍勃 B