This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-ADS1258 EP:输入保护未供电器件

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325253/ads1258-ep-input-protection-unpowered-device

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP

假设在 ADS1258-ESD 在数字和模拟电源电压上未上电的情况下:绝对最大值数据表列出了10mA 连续(用于保护 EP 二极管)。

1) 1) 10mA 是否是每个模拟和数字输入的最大限值? 还是整个封装上所有输入的10mA 最大限制?

2)页42提供了建议的输入保护-但是二极管上的泄漏会影响模拟信号和精度、因此、需要避免这种情况。 在未上电事件期间、仅使用限流电阻器就能提供足够的保护吗?

3) 3) 10mA 是绝对最大连续限值-如数据表中所述、您永远不会想在如此高的电平下运行-很明显、越低越好。 在未上电事件期间、是否有任何关于合理安全电流限值的建议可满足此 ADC 的输入要求。 不在寻找 TI 任何具有约束力的建议、而是一个设计师感觉很好的球场号码... 如果他们需要在输入端具有电压的情况下进行无电事件的设计、那么我们不胜感激。

4) 4)页面25 -模拟电源电压和数字电源电压之间是否有任何时序控制要求? (数字先打开、先关闭?)

谢谢。

-克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Scioscia:

    以下是您的问题的答案:

    Unknown 说:
    1) 10mA 是否为每个模拟和数字输入的最高限额? 还是整个封装上所有输入的10mA 最大限制?

    10mA 限制是每个引脚的、这是每个引脚上 ESD 二极管的电流限制。 但电流当然必须来自某个地方、因此、如果每个16x 输入引脚上都有10mA、那么总160mA 将通过接地引脚消耗。 这种情况不是可持续的、但我没有任何数据可以分享、说明 ADC 可以维持此类事件的持续时间。 最好将系统设计为将电流限制在<< 10mA。

    如数据表所述、当输入电压超过电源电压时、ESD 二极管将导通。 与输入引脚串联的电阻器将限制流入 ADC 的电流、因此应相应地调整其大小、例如、如果最大输入电压为5V、则在未应用电源的情况下、5k 串联电阻会将输入电流限制到1mA。 (AVDD = AVSS = 0V)。 使用未供电电源开启 ESD 二极管可能会对芯片反向供电、因此我们建议您不要允许这种情况发生、否则您将自担风险。  

    Unknown 说:
    2)第42页推荐了输入保护-但是二极管上的泄漏会影响模拟信号和精度,因此应避免。 在未上电事件期间、仅使用一个限流电阻器就能提供足够的保护吗?

    限流电阻器当然会限制电流、但在发生瞬态事件时不会保护 ADC。 如果您预计会发生这些类型的事件、建议使用 TVS 二极管。

    Unknown 说:
    在未上电事件期间、是否有任何建议可使用合理安全的电流限制来满足此 ADC 的输入要求。 不在寻找 TI 任何具有约束力的建议、而是一个设计师感觉很好的球场号码... 如果他们必须设计输入端有电压的无电事件-此处的任何见解都将不胜感激。

    查看您的第一个问题的答案

    [报价 userid="594713" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325253/ads1258-ep-input-protection-unpowered-device ]4)第25页-模拟电源电压和数字电源电压之间是否有任何定序要求? (数字上一次打开、先关闭?)

    如数据表所示、电源可以按任何顺序定序

    -Bryan