This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:电压电平转换

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, PCA9306, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324639/dac53204-voltage-level-translation

器件型号:DAC53204
主题中讨论的其他器件:TCA39306PCA9306

您好!

通过 DAC53204RTER 执行电压裕量调节。 我们使用 I/O 电压为1.8V 的 MUX 来驱动 DAC 的 I2C 线路。 DAC 的 I/O 电压为5V。

我们计划使用具有更小尺寸/封装的 I2C 电平转换器。 我们已找到部件 TCA39306 PCA9306

请告知我们可以在上述两个器件中使用哪一个电平转换器。

同时附加设计以供您参考。

  

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该不需要电平转换器。 使用 I2C 时、逻辑电平由外部上拉电阻设置。 只要 VIH 和 VIL 满足以下要求、DAC 就可以在任何逻辑电平下工作:

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了详细说明、DAC 的逻辑电平不需要与 DAC 的 VDD 电源相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    我同意 Katlynne 在这里的评论-在这个用例中不需要转换器、因为1.8V 信号会满足 DAC 的 VIL/VIH 要求。 对于从 DAC 返回到多路复用器侧的通信、这也是可以接受的、因为 TCA9544能够将5V 信号下行转换回1.8V 逻辑(有关示例用例、请参阅图15)。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古安、您好!

    感谢您的答复。 我知道 DAC53204可以在不需要电平转换器的情况下工作、但由于我们正在为 ASIC 设计一个电气验证板、因此我们希望保持电压电平兼容性和约束条件、以便正常运行、从而避免风险。 我们计划使用 PCA9306。 我们可以使用这款部件吗?

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathya、

    TCA9544能够通过将 R3P4和 R3P10拉至5V 而不是1.8V 来转换信号:

    通过添加 PCA9306、这将占用 额外的布板空间并增加额外的传播延迟。 它可以正常工作、但在您的应用中不需要 PCA9306。

    此致、

    插孔