This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:仅使用一个基准

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325641/ads8363-using-only-one-reference

器件型号:ADS8363

您好!

我  在电路板上使用此 ADC、 器件配置为 对芯片上的两个内部 ADC 仅使用一个共享基准(REFIO1)。  产生的数据 的 噪声非常大、以至于我们只能使用本应是16位数据的12位数据。

我尝试了以下方法:

  1. 已将器件配置 为使用 第二个基准(这样可以改善噪声)。
  2. 将器件重新配置为仅使用一个基准、但更改了硬件以在 REFIO2和 RGND 之间添加一个22uF 电容器(这也显著改善了噪声)。
  3. 结合(1)和(2)(这提供了非常干净的读数)。  

数据表中不清楚在  我们甚至不使用第二个参考时、为什么上面的(2)可以提供帮助。 您对此有何解释?

此外、您能否解释一下为何使用单个基准比使用两个基准糟糕得多? 数据表并未指出仅使用一个无效。  

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    感谢您的发帖。

    由于您只使用一个 REFIOx 电压、 是否禁用了 REFIO2 (即默认设置)?  如果启用时 REFIO2上没有电容器、则可能有一些噪声耦合 到器件中。  否则、禁用时应该可以将 REFIO2悬空或直接接地。

    通常、只要 REFIOx 引脚上有足够的去耦电容、就可以使用单个 REFIOx 电压来驱动两个 ADC。 在原始测试中、您是否已在 REFIO1到 RGND 上设置了22 µF?  

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    虽然我在原始测试中没有使用 REFIO2、但它被启用了。 这听起来可能是我的问题。 我将尝试禁用它、然后看看当仅使用一个基准(以及使 REFIO2在硬件中悬空)时它是否能改善噪声结果。

    要回答您的另一个问题、是的、REFIO1在我的原始测试中已经有22uF。

    再次感谢。

    凯特