This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:AVDD/AVSS 电压设置

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325631/ads1120-avdd-avss-voltage-setting

器件型号:ADS1120

大家好、

我有一位客户回答以下问题。 请告诉我你的想法!

"关于 ADS1120的快速问题。 是否可以将 AVDD 设置为+2.5V 并将 AVSS 设置为-2.5V?   这低于7V 的 AVDD 至 AVSS 最大值规格。  我们需要测量-2.048V 至+2.048V 的单端输入电压。   我只是想确保这是一个有效的配置。  看起来现在大多数应用都是单极的、所以当我不得不进行双极性电源和输入时、我会被吓到。"

提前感谢

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您能否在主题跟踪工具包中向我们提供客户信息? 这确实有助于我们跟踪事件。  

    是否可以将 AVDD 设置为+2.5V 并将 AVSS 设置为-2.5V?

    可以、可以这样做、ADS1120可以使用单极或双极电源供电运行。 来自数据表:

    此致、

    天使