This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:最大输入电压范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325648/ads131a02-max-input-voltage-range

器件型号:ADS131A02

我看到器件页面指出模拟输入的最大输入为4.5V、但在数据表中、它指出模拟输入可以在- Vref /增益和 Vref /增益之间。 如果以5.5V 电源供电、则可接受的基准应为5V、因此模拟引脚应该能够实现+/-5V 的差分输入。

我是否遗漏了一些东西、或者我是否可以将 ADS131A02设置为全差动 ADC、以便在5V 基准电压和5.5V AVDD、0V AVSS 下测量+/-5V 电压。  

为了清除、ADC 输入引脚将为:
AINP:0-5V
AINN:0-5V

VIN: AINP-AINN =-5至5V
FSR:10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spencer。

    当内部电荷泵被禁用(VNCPEN = 0)时、模拟输入引脚上的绝对最大输入为 AVDD+0.3V 而不会造成损坏、建议的绝对输入电压为 AVDD。 您的理解是正确的、但5.5V 是建议的最大模拟电源电压、如果 AVDD 超过5.5V、则 ADC 性能可能会因 模拟电源的可能变化/纹波而受到影响。 您对配置的理解是正确的。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    感谢您的回复! 我同意我宁愿使用5V AVDD、但这样不会超出 Vref 的规格、该器件只应设置为 Vref -0.3V。 因此、我的选项是:

    Vref = AVDD (超出建议的运行范围)
    或  

    AVDD = 5.5 (建议运行时、绝对值为6V)  

    这可能是一个5.5V 的 LDO、除了线路上的几个 ADC 外、实际上不会导致线路上出现较大的瞬态