This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:SCLK 引脚允许的动态电压电平。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326041/ads7952-allowable-dynamic-voltage-level-for-sclk-pin

器件型号:ADS7952

对于 ADS7952、 SCLK 引脚上的交流电压(动态)限制是多少以及可以施加交流电压(动态)的安全持续时间是多少。

数据表仅提到了0.3V 直流电压的绝对最大值。

此致、
Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishnavi,

    我们不以这种方式指定器件、一切都是相对于直流电压限制而言的。  SCLK 等数字输入在电源电压上的电压限制为300mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在 SCLK 上进行 SI 仿真。 为了限制过冲、如果我增加串联电阻、那么我将看到非单调波形。  

    用于将过冲限制在300mV 的最佳串联电阻为49.9 Ω。  

    单调性的最佳串联电阻为22.1欧姆。

    您能提供任何关于缓解非单调波形的建议吗?

    谢谢。此致、
    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishnavi,

    以下是可能对您有用的几个应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla034b/snla034b.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snla026a/snla026a.pdf

    布局和 PCB 结构会影响时钟、控制器/FPGA 的驱动强度设置也会影响。