This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:DAC80502EVM 的 SPI 时钟引脚中出现问题

Guru**** 2380480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323689/dac80502-issue-in-spi-clock-pin-of-dac80502evm

器件型号:DAC80502

我使用 DAC80502EVM 模块、并使用 SPIA 将其与 LAUNCHXL F28379D 连接。 每当我尝试发送24位数据来更改 DAC 模块输出时、它都不会自动更改。 实际上、我观察到、如果我在 TP1 (模块的 CLK 输入)和 TP2 (接地)之间连接了一个空载(未连接至 DSO)电压探头、则只能使用 SPI 发送24位数据来更改 DAC 的输出。 我意识到这可能是时钟通道中的一些噪声导致的。 我使用了10nF 电容器来滤除噪声、但它没有用。 该模块仅在如上所述连接了空载电压探头时工作。 请在这方面提供帮助。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以检查一些事项。 首先、您是否能够验证时钟通道上的噪声? 或者、连接示波器探头来清除噪声是否看起来很明显? 其次、JP2的状态是什么? 需要安装此跳线以设置 SPI 模式。  

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erin:

    感谢您的回复。 我已经解决了这个问题。 主要问题是时钟信号不正确。 我想、由于在时钟输入端进行探测、时钟信号得到了补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您确认已解决您的问题。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。  

    此致!

    K·琼斯