This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:LVDS 上的输出数据速率

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3441, ADC3442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326050/adc3441-output-data-rate-on-lvds

器件型号:ADC3441
主题中讨论的其他器件: ADC3442

您好

我对 ADC344x 有疑问吗?

我的客户正在考虑在毫米波雷达传感器中针对 RX 使用 ADC3441。

问题1:

我认为 ADC344x 在每个器件中都具有最大采样率。

我们是否可以使用另一个小于该值的采样率? 或者只能使用该采样率?

--

问题2:

ADC344x 数字输出接口的接口选项意味着每通道?

如果选择单线模式、那么 在使用4通道 LVDS 时、我们能够以相同的时间发送4通道数据?

--

问题3:  

我要将 ADC344x 连接到 AM273x、

  确定了 AM273x 端的 LVDS 数据速率。

因此、我们应更改采样率的默认值。

我要检查一下我们是否可以将其用作本例:

情形1:

ADC3442、2线(默认)、数据速率:150Mbps、DDR 时钟:75MHz

情形2:

ADC3441、1线、数据速率:225Mbps、DDR 时钟:112.5MHz

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    是的、这些是每个器件的最大采样率。 每个器件的采样速度都可以低于最大值。

    2.是的,一线与两线是指每个输出通道。 此器件可有4对输出(串行化速率为7)与8对输出(串行化速率为14)。 两种模式都使用双倍数据速率(DDR)样式 DCLK。

    3.不要从数据速率的角度思考,而是首先选择采样速率以实现所需的奈奎斯特 边界。 然后、只需通过将采样速率与适当的串化因子相乘(取决于单线或双线输出模式)来计算输出数据速率。 请注意、这两种模式之间的帧时钟行为也是不同的。  

    …情况下、在2线制模式下传输速率为150Mbps、这意味着将串行化7倍、采样率将为150m/7=21.42857 μ s MSPS 的速度。 ADC3442是50MSPS 器件、因此其有效。

    …1线模式(14倍串行化)下225Mbps 的第二种情况意味着采样率将为225M/14=16.071428 μ s MSPS 的速度。 ADC3441是25MSPS 选项、此选项也有效。

    在上述两种情况下、采样率都不是一个漂亮的四舍五入数字。 不必如此、但大多数客户更喜欢使用易于使用和记住的采样率进行系统计算和频率规划。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR