This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:模拟前端前置放大器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324406/afe5401-q1-analog-front-end-pre-amplifier

器件型号:AFE5401-Q1
主题中讨论的其他器件:AFE5808

你好。  

是否有任何推荐用作 AFE5401或 AFE5808前置放大器的超低噪声放大器? 我们的应用处理纳伏至低微伏范围的信号、我们有兴趣将其略微提高。 我当时正在查看的是 AD8331或 AD8432 VGA 之类的器件。

对于这些 AFE 的配置、是否有任何预放大器建议

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关工程师正在出差。 他会回复,一旦他回来.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个选项。 首先、您可以将低噪声放大器放在前面。 但我觉得这没有太大帮助、因为如果将 AFE 的输入参考噪声设置为最大增益、它会降至0.8nV。 因此、在输入端具有任何增益都不会进一步改善噪声。 我推荐第二个选项。 您可以在捕获 AFE 输出后应用数字增益。 一旦具有足够的低输入参考噪声、在输入上获得更大的增益将毫无帮助。 相当于您应具有更多数字增益、可提供相同的 SNR。

    此致、

    沙比尔