This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:带 ZED 板

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325519/afe5818evm-with-zed-board

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818

 我当前正在将 AFE5818用于我的项目。 我想将 AFE5818与 ZED 板连接、并想在 ZED 板上采集数据。 为此、我将使用 TI 提供的 HMC-DAQ GUI 来配置 ADC 寄存器。 但是、我需要支持人员  根据我的项目要求、使用 ZED 板采集实时数据。 请尽快给出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经使用 TSW1400卡开发了采集解决方案。 软件和固件解决方案无法用于 ZED 板。 通常、我们的客户遵循数据表并了解数据接口、他们自己在其他板上开发接收器接口。 以下支持超出了我们的专业知识。