This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:DAC 8812同步输出相关问题

Guru**** 2477965 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326794/dac8812-dac-8812-synchronization-output-related-issues

器件型号:DAC8812

您好,

DAC8812是否能够同步不同电压的输出? 它是在软件还是硬件上实现?如何操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  

    您是否想问、是否可以同时更新两个 DAC 通道的输出? 您可以使用 LDAC 功能执行此操作。 这会同时将每个通道输入寄存器中的数据加载到 DAC 输出寄存器中。   

    这是通过将 LDAC HW 引脚脉冲到低电平来完成的:

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne,

    客户希望使用 DAC8812同时输出两个电流、但电流不同。 我的理解是 SDI 会写入寄存器、然后使用地址解码器分别将其写入 DACA 和 DACB 寄存器。 然后、使用 LDAC HW 引脚同时触发两个电流输出。 这是流程过程吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  

    完全正确!  使用 SPI 通信更新所需的 DACA 和 DACB 值(它们不需要是相同的值)、然后使用 LDAC 引脚同时实际更新两个输出。  

    此致!

    卡琳恩