This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556-TLV2556:EP 和 EP 之间的区别是什么吗?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326586/tlv2556-ep-wiat-is-the-difference-between-tlv2556-ep-and-tlv2556

器件型号:TLV2556-TLV2556 EP
主题中讨论的其他器件:TLV2556

尊敬的 TI 专家:

我听说 TLV2556即将停产、推荐的替代器件为 ADS7592。 但需要更改布局。

因此我的客户希望改用 TLV2556-TLV2556 EP。

您能否指定 TLV2556和 EP 之间的差值?

这里可以看到 TLV2556-TLV2556 EP 是一款增强型(高可靠性)产品。 您能给我提供更具体的比较参数吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    组装和测试流程不同、器件的功能几乎相同。 然而、TLV2556-TLV2556器件并不 是 EP 的可行替代产品。

    请与客户合作以通过 TLV2556获取 LTB 订单。 我们建议客户开始改用 ADS7592。

    -Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。

    您能进一步解释一下为什么 TLV2556-TLV2556不是 EP 的可行替代产品吗?

    与 TLV2556相比、它看起来具有相同的功能。 除了该函数之外、是否有任何其他原因?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未来的可用性将非常有限、并且价格将会上涨。