This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299 EEGFEPDK 中的5Hz 噪声

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326025/ads1299eegfe-pdk-5hz-noise-in-ads1299-eegfepdk

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

TI 团队您好

向您的团队提出疑问总是有帮助的。 我们正处于使用 ADS1299的8通道 EEG 器件的开发阶段、并成功执行阻抗测试、EOG、ECG 和眼图闪烁。 在器件的测试阶段、我们面临一个5Hz 串噪声及其谐波分量。 我们正在尝试对其进行调试、但仍然具有挑战性并且难以识别此噪声的来源。 器件的开发是基于单端配置完成的。 在娱乐 测试以及开放通道连接期间、我们观察到一致的5Hz 峰值、如以下采样 FFT 图所示。

请建议一些预防措施、以避免这种噪声并产生这种噪声、无论是涉及硬件还是软件。 如果可以与一些专家讨论如何使用设计的原型进行虚拟会议、那这将是非常明显的。

格拉西亚斯和此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎有一些 HF 噪声耦合到奈奎斯特频带中。

    检查电源块。 您是否在电源树路径中使用了直流/直流? 如果可能、使用外部电源为电路板供电、查看噪声是否仍然存在。

    您的电路板中的其他频率会怎么样呢?