This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:如果 ADC 输入为抗混叠滤波器的单端输入、如何计算 CCM?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326423/ads1118-how-to-calculate-ccm-if-the-input-of-the-adc-is-single-ended-for-anti-aliasing-filter

器件型号:ADS1118

CCM 的计算方式是否与差分输入 Σ-Δ ADC 中的 Cdiff 相同?

虽然输入端与 GND 之间连接了 CCM、但由于此输入端为单端输入端。 我认为它仍然充当差动电容器、因为信号施加在 IN 和 GND 之间、对吧?

相关帖子:

[FAQ]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器组件选择-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    是的、这是正确的、当输入为单端输入时、对 Cdiff 的注意事项在这种情况下也适用于 CCM。

    步骤如下:  

    1) 1)首先选择滤波器截止频率。

    首先选择差分滤波器3dB 截止频率 fC、使其比 fmod 低10至100倍。 这会导致 fmod 周围出现20dB 至40dB 的频率抑制。  

    ADS1118具有一个1 MHz 内部振荡器。对此振荡器进一步进行4分频以生成250kHz 的调制器频率。

    因此、对于这个特定 ADC、最初选择 Fc = 2.50kHz 或 Fc = 25.0kHz 以分别获得40dB 或20dB 的抑制。

    2) 2)选择滤波器电阻值。  

      [FAQ]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器组件选择-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛中详细介绍了相同的注意事项 、当输入为单端时、可应用于选择滤波器电阻值。 滤波电阻器有助于限制流入 ADC 引脚的电流。  可进入 ADS1118输入引脚的绝对最大电流为10mA、因此该电阻的 大小应将最大引脚输入电流限制为低于该值。  

    3) 3)选择电容器值。

    在选择滤波器截止频率并获得滤波电阻值后、只需使用传统的 RC 滤波器公式推导出电容值。  

    Fc = 1 /[ 2π* R * C ]意味着电容值应为 C = 1 /[ 2π* R * Fc  ]。  

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    天使