CCM 的计算方式是否与差分输入 Σ-Δ ADC 中的 Cdiff 相同?
虽然输入端与 GND 之间连接了 CCM、但由于此输入端为单端输入端。 我认为它仍然充当差动电容器、因为信号施加在 IN 和 GND 之间、对吧?
相关帖子:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhou:
是的、这是正确的、当输入为单端输入时、对 Cdiff 的注意事项在这种情况下也适用于 CCM。
步骤如下:
1) 1)首先选择滤波器截止频率。
首先选择差分滤波器3dB 截止频率 fC、使其比 fmod 低10至100倍。 这会导致 fmod 周围出现20dB 至40dB 的频率抑制。
ADS1118具有一个1 MHz 内部振荡器。对此振荡器进一步进行4分频以生成250kHz 的调制器频率。
因此、对于这个特定 ADC、最初选择 Fc = 2.50kHz 或 Fc = 25.0kHz 以分别获得40dB 或20dB 的抑制。
2) 2)选择滤波器电阻值。
[FAQ]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器组件选择-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛中详细介绍了相同的注意事项 、当输入为单端时、可应用于选择滤波器电阻值。 滤波电阻器有助于限制流入 ADC 引脚的电流。 可进入 ADS1118输入引脚的绝对最大电流为10mA、因此该电阻的 大小应将最大引脚输入电流限制为低于该值。
3) 3)选择电容器值。
在选择滤波器截止频率并获得滤波电阻值后、只需使用传统的 RC 滤波器公式推导出电容值。
Fc = 1 /[ 2π* R * C ]意味着电容值应为 C = 1 /[ 2π* R * Fc ]。
如果有任何其他问题、请告诉我。
此致、
天使