This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:ADS7142-Q1:BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI 软件未连接。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7142-Q1, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1322563/ads7142-q1-ads7142-q1-boostxl-ads7142-q1-gui-software-not-connected

器件型号:ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7142

我购买了 BOOSTXL-ADS7142-Q1、并计划使用云 GUI 对其进行测试。

已根据云说明完成安装、但未连接 EVM。

下图是当前连接的器件管理器的图片。

有什么方法可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang Ming:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您是否已经完成了本文中概述的有关下载和安装 PAMB 驱动程序包的步骤?  您是否已 将 DFU 驱动程序从 Stellaris 器件固件升级到 PAMB 驱动程序文件夹?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    我按照原帖中关于下载和安装 PAMB 驱动程序包的步骤操作。

    如何使用 PAMB 驱动程序文件夹更新 DFU 驱动程序?

    安装云驱动程序后、我下载并安装了 USB 驱动程序安装文件。 但是、我没有使用 PAMB 驱动程序文件夹更新 DFU 驱动程序。

    关于如何做到这一点、是否有任何指导原则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sang Min,请尝试以下步骤:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues/3380582

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    我检查了您发送的链接并更新了 DFU 驱动程序、但连接仍然无法正常工作。

    还有其他需要检查的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 DFU 后、您在设备管理器中看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    DFU 升级后、Tivaware 器件固件升级将显示在器件管理器中、但 EVM 未连接到云。

    在 e2e 论坛中搜索以解决该问题时、我发现了一个类似的问题。 (下面的链接)

    TM4C123GH6PM:USB CDC 器件在器件管理器中未显示为 COM 器件(Stellaris 器件固件更新)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    我使用 LM 闪存程序更新了 ICDI F/W ... 但此后 EVM 不会运行。

    有什么解决方案吗?  现有的 F/W 似乎已被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-让我看看我是否能让我们的一个软件人员介入此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang Min:

    请从 PAMB 控制器中移除 ADS7142、并找到 PK1和 PK2右侧的两个小测试点(请参见下图)。

    使用镊子或短导线将两个测试点短接在一起。  对 PAMB 控制器施加 USB 电源、然后按住 PAMB 控制器 PCB 右侧的复位按钮。  接下来、拔下 USB 电缆、安装 ADS7142EVM (正确对齐接头)并将 USB 电缆插回。  启动 ADS7142 GUI 并在出现启动界面后、查看您是否具有"Program Devic..." File 菜单下的可用选项:

    您应该能够重新刷写 PAMB 固件并从那时起使 EVM 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    使用您提供的方法恢复 F/W 后、我能够正常连接到云。 感谢你的帮助。

    下面介绍一下通过云连接做 ADC 操作测试的情况。

    如下图所示,两个通道在手动模式下被正常读取。

    不过、在自主模式下、仅读取 ch0。 设置是否不正确? 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您设置了"启用所有通道"、您就应该会获得数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使如上面的参考照片所示、所有通道均已激活、但仅上传 Ch0数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sang Min:

    您是否向 CH0和 CH1施加了外部电压、以查看转换结果是否正确?  在自主模式下、您是否设置了下限和上限、以便查看是否可以在超过这些限值时收到警报?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面所附的图片是将外部电源连接到 Ch0和 Ch0进行测试的结果。 尚未在自主模式下测试下限和上限设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我在结尾看到的寄存器设置: