This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7725:DAC7725 EOL

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, DAC7724, DAC7725, DAC61404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325869/dac7725-dac7725-eol

器件型号:DAC7725
主题中讨论的其他器件:DAC7724、、 DAC61404、DAC8822

大家好、

我的客户收到了 DAC7725 EOL 信函。 但他们对 DAC7724不 EOL 的原因感到困惑。

因为这两个器件都是相同的数据表。 他们想知道 P2P 解决方案是否有生产计划。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    PDN 上列出了许多 DAC77xx 器件、具体而言:

    DAC7724N
    DAC7724NB
    DAC7724NB/750
    DAC7725NB
    DAC7725NB/750
    DAC7725U
    DAC7725UB
    DAC7725UB/1K

    这些器件即将进入最后可采购期限。  

    有些 DAC7724不处于立即 LTB 条件下:

    DAC7724U
    DAC7724U/1K
    DAC7724UB

    DAC7724UB/1K

    我们预计将在未来5-10年支持这些器件的订单。  

    我们目前没有任何 P2P 替代解决方案支持的计划。  我们在 DAC61404中有一款类似的器件、在重新设计过程中可以考虑使用该器件。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    明白了。 但 DAC7724和 DAC7725规格不同。 除其他封装解决方案外、您是否具有相同的规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、DAC7724U/UB 是最接近的器件。  DAC61404具有1LSB INL 规格、但具有 SPI 输入。  您最关键的规格/功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    因为客户使用并行接口。 如果使用 SPI、则需要修改固件。

    DAC7724复位至中间、但 DAC7725复位至零。 它是不同的。

    TI 有没有类似于 DAC7725重置为零的解决方案。

    那么可以使用 DAC7724?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们没有可直接替换此组件的并行接口器件。  我建议客户在 DAC7725上订购 LTB。  对于重新设计工作、DAC61404是最佳选择、或者 DAC8822具有并行接口、但需要分立式输出缓冲器。