This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:ADC 时序

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327973/afe11612-sep-adc-timings

器件型号:AFE11612-SEP

您好!

我需要在 ADC 输入之前放置一个抗混叠滤波器。 我似乎无法找到任何有关 ADC 内的实际采样时间在多长时间内用于加载40 pF 采样电容器的信息。 唯一提到的时间是来自最大可能500kSPS 的整个转换时间(2 µs)。 您能否提供 有关采样时间的信息?

此致、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matthias:  

     每个转换速率设置的采集时间如数据表的表7-7所示。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在第7.4.2.1节中有一个表:

    根据采样率、您可以选择变量 Tacq。  请注意、采样之间的间隔取决于已启用的通道数。