This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:适合长期使用的 HVSS 和 HVDD 的最佳电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, TLV4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327831/ads8638-best-voltage-for-hvss-and-hvdd-for-long-term-use

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件: TLV4171

您好!

我在设计中使用 ADS8638读取+/-12V 模拟信号、它在 HVSS =-15V 和 HVDD =+15V 时运行良好。 不过、通过为 HVSS 和 HVDD 使用+/-12V 电源、我可以节省一些资金和空间。

但我的问题是、信号完整性的质量、AD 转换的质量和保持+/-15V 电压的可靠性是否会更好、从而不会总是处于+/-12V 组件的限制范围内?

因此、使用 HVSS 和 HVDD 的+/-12V 模拟信号读取+/- 12V 模拟信号时、是否存在问题?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  是的、您可以为 HVDD/HVSS 使用+/-12V 电压。不过、您应查看 ADS8638输入之前的放大器需求。  您可能需要在 ADC 输入之前的驱动级开销、以通过外部3V 基准要求实现+/-12V 满量程输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我正在使用 采用相同+/- 12V 电源供电的轨到轨 AOP TLV4171IDR、我的原理图如下。

    对于此 ADC、您是否认为这是有意义的? 即使在12或-12V 时也能具有良好的精度。 我过去曾使用过此原理图、但现在使用的是+/-15V 电压、而不是+/-12V 电压

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TLV4171数据表的首页中:"这些器件可在高于顶轨100mV 的满轨到轨输入电压下运行、但是在顶轨2V 之内运行时、性能会受到影响。"  您能否用+/-12V 电压轨连接+/-15V 版本并进行试用?  我怀疑您可能会在超过+10V 输入时开始看到一些线性误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不出我同意你的观点。 我会尝试确认一下、但我认为您是对的。

    因此、如果我们假设我有一个完美的轨到轨 AOP、它可以在其整个范围内完美工作、则可以使用+/-12V 为 ADC 供电、并在整个范围上以良好的精度读取+/-12V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在理想情况下-是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我想了解的 ADC 的信息。现在、我可以考虑我们的规格、研究我们如何处理输入、并选择是否继续使用+/- 15V

    非常感谢 Tom