This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675:终止时钟输入上的差分信号

Guru**** 2477255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327862/dac5675-termination-of-differential-signal-on-clock-inputs

器件型号:DAC5675

嗨、

我使用的平衡-非平衡变压器设计将单端50 Ω 射频线路转换为 DAC 的差动输入。 通过查看数据表( 图1. 应用电路原理图 ) 我看到有一个200欧姆的 DIFF 端接。 建议在1:4平衡-非平衡变压器之后到达。 这是否表明平衡-非平衡变压器和 DAC 之间的差动线路应具有200欧姆的差动电阻。 还是测量特征阻抗?

在射频中、当我听说从不平衡转换到平衡时、单端转换到差分侧100欧姆时、通常为50欧姆。

差分线路阻抗可能取决于平衡-非平衡变压器比吗? 例如、如果对于1:4、建议电阻为200 Ω、1:2平衡-非平衡变压器的建议是否为100 Ω?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    如果单端输入为50欧姆、并通过1:4平衡-非平衡变压器、则平衡-非平衡变压器的差动输出电阻将为5*4=200欧姆。 200欧姆电阻器与平衡-非平衡变压器输出并联、这使得两个200欧姆电阻器并联或单个100欧姆等效电阻。 如果您可以找到满足系统带宽要求的1:2平衡-非平衡变压器、则无需额外的电阻器。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我理解正确、平衡-非平衡变压器的输出电阻与任何电阻并联、必须等于100欧姆才能端接差分线路。 换句话说、平衡-非平衡变压器对的差分特性阻抗为100欧姆、为了端接它、您需要200欧姆、因为平衡-非平衡变压器的输出电阻为200欧姆。 (并联提供100欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan:

    是的、它是一个并联电阻器。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在 DAC 和平衡-非平衡变压器的输出之间有一个长差分对、这仍然适用吗?

    换言之、我觉得终止差异听起来并不常见。 与连接到 DAC 的一端的电阻器配对、并与连接到平衡-非平衡变压器输出的一端并联...在两者之间有一个长差分信号。 小弯曲。 在这种情况下、我是否需要一些其他值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    在这种情况下、在将差分线路设置为100 Ω 的并联电阻后、应将0.1uF 串联电容器放置到交流耦合上。 这将在 DAC 时钟输入附近隔离并允许一个100欧姆端接、从而使传输线路在电容器的每一侧都保持100欧姆。

    谢谢,Chase