This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:使用单端时钟时的 VCM 连接

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327581/ads4122-vcm-connection-when-the-single-ended-clock-is-used

器件型号:ADS4122

大家好、

数据表的图112显示、当使用单端时钟时、VCM 和 VCLKM 与0.1uF 电容器短接。 但对于这种连接没有详细的解释。

为了确保使用单端时钟时、是否有必要连接 VCM 和 VCLKM?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    使用单端输入时、请遵循数据表中有关连接 VCM 和 CLKM 的要求。  如果悬空、则会导致时钟出现问题。

    此致、

    Geoff