This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:ADS8028IRTJT

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8028, LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319005/ads8028-ads8028irtjt

器件型号:ADS8028
主题中讨论的其他器件: REF5025REF5040LM4140

我想用 TI ADS8028替换过时的 Analog Device max1298 ADC。

在 max1298中、 从 2.5V 电压基准获得5V 模拟输入范围。

通过 ADS8028 ADC、我需要使用4096个电 压基准、但在禁用 ADS8028的内部电压基准后、无法启用 ADS8028外部电压基准。

1) 1)在 EVM 数据表中  
https://www.ti.com/lit/ug/sbau198a/sbau198a.pdf?ts = 1706520965337

在 第10页、它写道:

"在一个到 ADS8028控制寄存器的串行写入禁用内部基准源前、用户应该避免将任何外部电压基准连接到 ADS8028。 在通信之前提供一个外部源会从外部源中消耗额外的电流。 ADS8028内部保护电路将此电流限制在20 mA 范围内"。

同时、在 EVM 电气方案中、外部 Vref 可以直接连接到 ADC Vref 输入。

此外、在 ADS8028数据表中、会报告此警告并建议使用 REF5025、但在这种情况下、VREF 为2.5V (与内部基准相同。

我   −使用大约4V 电压基准(分别为高输出拉电流和灌电流+10 mA 和 Δ V 5 mA)的外部基准 ADR444B (模拟器件)。

我需要帮助以找到正确的互连方案、从而在 ADS8028 Vref 引脚的输入中使用4096 V 基准电压。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  

    使用 ADS8028上的推荐基准电容器时、电容器需要大约5ms 的时间才能充电。  您可以在建立数字电源后大约500us 向数字接口写入数据、因此您只会看到电流消耗短暂增加。   您也可以考虑 REF5040等器件、该器件具有您需要的4.096V 电压、还具有使能引脚。  作为初始化例程的一部分、您可以为 ADS8028上电、然后使用 GPIO 启用外部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的帮助。

    一个外部电压基准延迟了这是一个好主意、遗憾的是、ads8028将被放置在我的 抖动板上、没有更多的控制信号可用于管理延迟的外部电压基准。

    在 REF5040数据表中、我找不到使能引脚、所以我不明白 "REF5040、它具有您要查找的4.096V 电压、但也具有使能引脚"的意思。

    您想在这个主题上帮助我吗?
    您能为我的应用 提供一个合适的外部电压基准 (如果可能、请使用 SOIC8)吗?


    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    抱歉-请查看 LM4140、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    为你的帮助而振荡。