This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:外部基准模式

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326764/afe5808a-external-reference-mode

器件型号:AFE5808A

我对使用 AFE5808A 的外部基准模式感兴趣。  我是否正确理解、这会使内部管线式 ADC 的共模发生偏移? 如果我想将共模电压偏移 ADC 范围的40%(以便开路输入产生比可能的最小 ADC 输出大~10%的输出)、那么我应该将引脚 M3的电压设置为0.4V?

数据表还提到了外部基准电流、但我没有看到关于如何使用此电流(例如连接到哪个引脚)的说明... 我可能只是不够仔细。  我认为我不想使用外部电流、但我想知道我会怎么做以及何时希望使用外部电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该器件中、ADC 需要基准电压才能运行。 这不是 ADC 的共模。 我们可以在外部提供基准、也可以默认在内部生成基准。  

    当你强制基准电压从外部世界的器件期望一个小电流,并且该电压的外部源必须能够提供该电流.

     有关此部分的更多详细信息、请参阅数据表中的此部分。

    9.2.2.4.2 ADC 基准电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我想我明白、但我想确定。  我现在是否正确理解、基准电压不是可以设置为(1.4V 减去 V)的控制、其中 V 可以是任意电压(在某个允许的范围内)、 但是、该基准电压必须设置为1.4伏并且还必须提供基准电流?  内部基准是由一个带隙基准电路产生还是相似电路产生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    是。 基准电压不是控制电压,必须将其设置为1.4V。 这应该能够提供基准电流。 总之、我们需要提供1.4V 的外部基准电压。  

    是的、使用带隙生成内部基准。