This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RF:使用 AutoSync 和时间戳

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323004/adc12d800rf-using-both-autosync-and-timestamp

器件型号:ADC12D800RF

大家好、

在 ADC12D800数据表的表6-30和6-15中、
当 ADDR:EH 位2:使能从机被设定为从机模式、
通过设置 Addr:EH 位0:禁用复位至"启用 DCLK_RST 功能"并
addr:0h bit 3:Time Stamp Enable 更改为"enabled"?

我的客户希望同时使用 AutoSync 和时间戳。
请告诉我在将从模式设置为使用自动同步时时间戳是否可用。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤一树、您好!

    很抱歉耽误了我们的时间。 我将对此进行深入探讨、并在下周星期二之前与您再次见面。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤一树、您好!

    您应该能够同时使用 AutoSync 和时间戳。

    请注意、EH 位0默认设置为1、这会使 DCLK_RST 功能处于禁用状态。 我认为在使用 Time Stamp 时应该保持这样的状态。

    我会核实这一点、但下周早些时候才收到相关消息。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤一树、您好!

    上述信息正确。 可同时使用自动同步和时间戳、执行此操作时应禁用 DCLK_RST 功能。

    此致、

    德鲁