This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:ADS8568 -合适的变压器

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327373/ads8568-ads8568---suitable-transformers

器件型号:ADS8568

您好!

关于 ADS8568数据表的图45、我想问一下是否有人可以向我推荐合适的电压/电压互感器和电流互感器、以便在三相电源系统中使用地址8568同时采集电压和电流?

图45

此致、

塞巴斯

蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您关注我们的 ADS8568。  您完全可以自行选择正确的电压或电流互感器、因为它取决于您的特定系统要求。 如果您在设计将变压器与 ADC 输入相连的信号链时需要帮助、我们可以提供帮助。

    此致、

    瑞安